This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:如何启用展频时钟

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1610715/drv8899-q1-how-to-enable-spread-spectrum-clocking

器件型号: DRV8899-Q1

您好的团队、

我在数据表中找到了“展频时钟可尽可能降低 EMI “的说明

但如何打开或关闭该函数呢? 我找不到相关的寄存器。

BR

汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbing、

    感谢您发送编修。  DRV8899-Q1 中的 SSC 功能是硬编码和全时启用的。 它不能被禁用。 SSC 功能没有寄存器位控制。  

    此致、Murugavel