This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8317:DRV8317 功耗

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1608118/drv8317-drv8317-power-consumption

器件型号: DRV8317

您好:

我们希望在新设计中使用 DRV8317 驱动器、并希望确认功耗特性。

数据表将工作模式电流列为 10mA。 这是通过 VM 还是 VIN_AVDD 引脚实现的? 数据表似乎为 VM 引脚指定了该电流、但 VIN_AVDD 引脚为内部电路提供内部 LDO、VIN_AVDD 没有列出工作电流(仅列出支持的外部电流)。

谢谢!

赠款

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    我试图了解我们是否有此规格的内部数据、但很遗憾、情况并非如此。

    此致、

    Yara