This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:支持开路/短路检测的直流电机驱动器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1, DRV8242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1610344/drv8873-q1-dc-motor-driver-which-supports-open-short-detection

器件型号: DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8242-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找一款支持开路/短路检测(工作状态和空闲状态)的直流电机驱动器。

我不确定 DRV8873-Q1 是否支持空闲状态下的开路/短路检测。

您能否进行检查、并建议使用其他支持开路/短路检测(包括工作状态和空闲状态)的器件?

客户将使用 24V 蓄电池电源(总线或叉车)和 24V DC 电机。

电流消耗为 0.5A (14W)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您能否检查并建议其他支持开路/短路检测(运行状态和空闲状态)的设备?

    DRV8242-Q1 是能够在空闲状态下检测短路或开路的最佳建议。 DRV8242-Q1 的 OLP 可用于根据预形成无源开路负载的结果来检测开路和短路、因此可以确定是否存在开路或短路。 数据表的第 7.3.4.3 节提供了有关开路负载无源功能的更多信息。

    此致、

    Joshua