This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605EVM-CT:兼容性

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1611073/drv2605evm-ct-compatibility

器件型号: DRV2605EVM-CT

尊敬的专家:

您能否确认这些器件是否与 EVM 兼容?

C08-005–8mm 纽扣 LRA

C08-00A–8mm 纽扣 LRA

C10-100–10mm 硬币 LRA

C12-003–12mm 块 LRA

谢谢。此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些 LRA 是标准 LRA、与 EVM 完全兼容。