This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8376EVM:DRV8376EVM 带传感器梯形的源代码

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F280049C, DRV8376EVM, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, MOTORWARE, DRV8316, DRV8376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1609444/drv8376evm-source-code-for-drv8376evm-sensored-trapezoidal

器件型号: DRV8376EVM
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049C、C2000WARE、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK、MOTORCONTROL1、 DRV8316DRV8376

您好、

我已购买 DRV8376EVM 和 LAUNCHXL-F280049C 来驱动定制电机。   

  1. 我按照 DRV8376EVM 用户指南中提供的说明、并能够通过 GUI 界面旋转电机。
  2. 此外、我需要源代码或固件、以便可以修复占空比和其他参数、并将代码编程到闪存中。 因此每次下电上电时、LAUNCHXL-F280049C 都会自动驱动电机。  
  3. 我安装了 CCS 20.4.1.4__1.10.1 和 C2000ware MSDK、无法找到源代码。

请向第号点提供支持 2 和 3 尽快。