This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:独立运行

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1611559/mct8316z-q1-stand-alone-operation

器件型号: MCT8316Z-Q1
主题中讨论的其他器件: MCT8316Z

如何在没有微处理器监控和控制的情况下以独立配置运行该器件 MCT8316Z?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    对于不希望使用外部微控制器/处理器的应用、MCT8316ZT 是理想选择。

    这是一种基于硬件的解决方案、所有设置均通过外部电阻值进行配置。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.