This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849:LV8044LP 替代产品

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612391/drv8849-lv8044lp-replacement

器件型号: DRV8849

尊敬的先生:

我的客户正在寻找一种双步进电机驱动器解决方案来替代 LV8044LP.pdf
此应用的关键要求是电机电源电压 (VM) 必须支持最低 3.3V 的电压。
如果有适合此应用的 IC、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    感谢您的发布。 请参阅 此处 查看我们产品系列中可用于以最低 3.3V VM 电源电压驱动步进电机的驱动器列表。 这些都是双全桥、可以驱动一个步进电机或两个有刷直流电机。 我们没有与上述 LVxx 器件完全等效的设备。 DRV8849 双步进驱动器至少需要 4.5V 的电压才能运行。

    此致、Murugavel