This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:12.3.6 压摆率控制 (SR) 的拼写错误

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612181/drv7308-typo-on-12-3-6-slew-rate-control-sr

器件型号: DRV7308

您好团队:

我认为数据表上的以下一句包含一个拼写错误。 正确吗?

image.png

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    正确、这应该是 4V/ns、而不是 5V/ns。 我会在下一次数据表更新中记下这一点。

    此致、

    Anthony Lodi