This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:针对具有快速启动/停止支持的 60,000 RPM 涡轮风扇控制器的选择查询

Guru**** 2815215 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D, MCF8329HS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612237/mct8316z-selection-inquiry-for-60-000-rpm-turbo-fan-controller-with-fast-start-stop-support

器件型号: MCT8316Z
主题中讨论的其他器件: MCF8316DMCF8329HS

说明:
客户正在设计高速涡轮风扇系统、需要合适的电机驱动器解决方案。 关键要求包括:
  • 目标速度:  60,000RPM。
  • 功能要求:  必须支持快速启动和快速制动 (STOP) 功能。
  • 应用:  涡轮风扇控制。
您能否提供推荐的器件或参考设计来处理这些高换向频率以及快速速度转换所需的动态响应?
此致、
Tony Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您能提供电机的极对信息吗?

    支持最大电气速度:MCF8316D (1.5kHz) 和 MCF8329HS (2.5kHz)。

    要根据极点信息确定 RPM、请使用:rpm = 120 ×f / P

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.