This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:泄漏路径

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612102/drv8245-q1-leak-path

器件型号: DRV8245-Q1

您好的团队、

我对 VM 运行时断开连接时的泄漏路径有疑问。  

我计划使用具有 VDD 引脚的 DRV8245P-Q1。  

我一直在监视 VM、并想检测是否连接了 VM 导线。  

您能否建议逻辑输入 (PH/IN2、EN/IN1...) 是否存在泄漏路径? 连接到 VM 引脚。  

条件:VM 断开、VDD = 5V。  

从下面的绝对最大额定值来看、似乎没有 ESD 二极管泄漏路径。 我的理解是否正确?

image.png

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinji-san:

    我在实验室中进行了快速测试、没有发现任何逻辑输入引脚到 VM 之间有任何泄漏。 从这些逻辑输入引脚到 VM 不应有 ESD 漏电路径、但其中一些引脚上有连接到 GND 的 ESD 二极管。

    此致、

    Joshua