This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:无法驱动 BLDC

Guru**** 2925500 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D, DRV10983, MCF8315D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612316/drv10983-unable-to-drive-a-bldc

部件号: DRV10983
主题中讨论的其他器件: MCF8315D、MCF8316D

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我使用无刷 3 咔嗒板、它直接用 DRV10983 填充电路板并填充所需元件。 我的理解是、我应该能够直接为其提供所需的电源电压以及 PWM 和 DIR 输入、它应该没问题。 但是、在提供所需的电源和信号后、电机会以单个方式夹持 CW/CCW AD、然后停止运转。

您能帮我解决这个问题吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我们需要配置电机参数 (R、KT) 以及启动、开环运行和故障检测阈值的设置。

    我建议使用 MCF8315D/16D、它通过 MOTORSTUDIO->SmartTune GUI 功能提供自动调优功能。

    SmartTune 演示: SmartTune 简介:自动调整电机参数|视频|德州仪器 TI.com

    MCF8316D 数据表: MCF8316D 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢您的提问。 但是、如何将芯片集成到您的系统中呢。 芯片上是否有 EEPROM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    是、器件具有用于配置存储的内部 EEPROM。

    借助此特性、该器件可以与外部控制器一起独立运行、只需发出外部速度命令即可运行电机。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.