This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D-Q1:帮助选择无刷电机、FOC、防夹控制的理想器件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612466/mcf8316d-q1-help-select-best-part-for-brushless-motor-foc-anti-pinch-control

器件型号: MCF8316D-Q1

您好、寻找具有 FOC 和防夹控制功能的 12-24V 无刷监视器控制。 当检测到合压时、需要自动倒车。 这是一种嵌入式应用、因此无需外部通信。 需要扩展温度、不要求低功耗。 我预计电机为 1A 至 2A、FET 可以是内部的、也可以是外部的。 如果没有具体的器件、可能有一份包含自动反转功能的应用手册详细介绍?

如果具有现成的控制器、则可以使用直流电机。

该应用程序是一个垂直宠物门。

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我需要了解车门上的扭矩/力以及灵敏度级别的防夹规格。

    MCF8316D-Q1 具有可配置灵敏度的转子失速检测功能。 提供该灵敏度范围是为了更大限度地减少误检 — 较低的阈值可提高灵敏度。

    MCF8316D-Q1 具有反向驱动功能、但在检测到失速时、不会自动反向驱动。 该器件会在 nFault 引脚上报告故障、主机系统需要在更改方向之前读取故障类型。

    总之、我们需要另一个控制器来监控状态并发送方向更改命令、但 I2C 通信可能存在延迟。

    请为我提供更详细的系统规格(扭矩,功率,响应时间等)、因为我们需要评估这些要求。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.