This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:请查看 DRV8243-Q1 的原理图

Guru**** 2814835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1613235/drv8243-q1-please-review-the-schematic-of-drv8243-q1

器件型号: DRV8243-Q1

DEAT TI 专家、

客户使用 DRV8243-Q1 制作了原理图。 您能查看这个原理图吗?

DRV8243-Q1_Actuator.pdf 

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    原理图在大多数情况下看起来不错、但我有几点评论:

    1. 如果需要减缓 IPROPI 电压上升时间、请考虑为与 R605 并联的 10nF 电容器添加一个封装。 如果在 OCP 之前触发 IPROPI、导致 FET 中的延迟延长、则可能需要执行此操作。
    2. 我将转到链接和 EMI 设计指南、我看到 OUTx 引脚上的电容都是良好的做法、但如果需要、我将链接文档: TIPL_motorors _EMI design_tips

    此致、

    Joshua