This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:电机启动

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1611853/mct8329evm-motor-startup

器件型号: MCT8329EVM

您好:

我尝试使用 MCT8329EVM 驱动电机(可能是 Nidec 42F 系列)、最大转速为 3600 转/分、工作电流为 1.1 A、10 极。

按照调优指南、即使我使用最低值、我最终会出现异常速度或 LOS 故障。  

th 电机的 pH 到 pH 串联电阻约为 2、7 欧姆、并联电阻为 85 欧姆、电感为 2.3 mH。

什么可能是问题。 如果需要,我可以为您提供更多的信息。 是否可以将寄存器内容转储到文件中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试过调优指南中提供的说明 — 第  3.6.2 章不同步[LOSS_OF_SYNC]

    请共享调优文件以供审阅。 您可以通过从“File"菜单“菜单中选择保存选项来保存调优文件。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在共享的调优文件中、我看到开环加速率 (OL_ACC_A1) 设置得非常低。 您能否逐步提高加速率、看看闭环转换是否无故障发生?

    测试哪种电机? 电机是否必须以负载状态启动?  

    请共享分流电阻器值。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhinesh、

    我认为电机不需要在负载条件下启动。
    我们有一个可用于驱动电机的商用控制电子器件 (ZS - X11F 或 ZS - X10)。

    我使用的是 MCT8329EVM 电路板、根据原理图、该电路板通常为 1m Ω 电阻器。

    感谢您的支持、
    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我为这个混乱而道歉。 我询问您测试的电机在启动期间是否有负载、而不是建议您施加负载。

    电机是否能够在开环运行期间旋转?

    您能否禁用 AUTO_HANDOFF 参数并验证它是否能够启动?

    谢谢、

    Dhinesh