This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:MCF8329–反电动势常数单位(RMS 或峰值电压)

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1613061/mcf8329a-mcf8329-back-emf-constant-units-rms-or-peak-voltage

器件型号: MCF8329A

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 Motor Studio GUI 来操作 MCF8329A。

我对反电动势常数参数有疑问:

在 GUI 中输入电机反电动势常数时、预期值是相对于:

相电压 RMS

相电压峰值或

线间电压(RMS 还是峰值)?

换句话说、器件在内部定义的反电动势常数 (PHASE 与 LINE、RMS 与 PEAK) 的确切程度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavana、

    请查看器件数据表中给出的 BEMF 测量程序。 相电压峰值是我们需要输入的电机 BEMF 值。

    谢谢、

    Dhinesh