This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8162:RoHS 合规性和 FMD 文档

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8161, DRV8162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1611667/drv8162-rohs-compliance-and-fmd-documents

器件型号: DRV8162
主题中讨论的其他器件: DRV8161

您好:

1) 您能否确认 DRV8162LDGSR 和 DRV8161DGSR 是符合 RoHS 标准的器件、无需豁免并提供最新的 RoHS 合规证书

2) 请为两个零件提供 FMD 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Pranjali、

    通过导航至产品页面上的质量、可靠性和封装信息部分、您可以查看这些器件的 RoHS 和材料信息。

    可在以下位置找到 TI 的 RoHS 合规性: https://www.ti.com/lit/cr/szzq088t/szzq088t.pdf

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay、  

    在如下所示的冷启动条件下、DRV8161DGSR、DRV8162DGSR 和 DRV8162LDGSR 是否会正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     为什么  DRV8161DGSR 器件的成本低于 DRV8162LDGSR  

     此外、您还可以确认 DRV8161DGSR 和 DRV8162LDGSR 之间 除电压和电流检测之外的任何其他主要差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Pranjali、

    当 GVDD 电压低于 GVDD_UV 阈值时、这些冷启动电压将不工作。 请检查器件数据表上相应器件的 UV 阈值。

    DRV8161 和 DRV8162 之间的主要区别包括:

    1) GVDD 和 BSTUV 阈值(DRV8162L 在具有逻辑 FET 的电势运行时具有较低的阈值)

    2) CSA 与无 CSA

    3) 用于 HS 和 LS 的单独 GVDD、可实现潜在的功能安全切断开关

    4) 器件引脚排列

    此致、

    Akshay