This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:关于压电驱动器选择

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48580, LM48560, DRV2665, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612672/lm48580-regarding-the-selection-of-a-piezo-driver

器件型号: LM48580
主题中讨论的其他器件: LM48560DRV2665、DRV2700

您好的团队、

客户目前正在评估压电式驱动器的规格、并正在寻找一款能够将 3V 电压提升至其电压大约三倍的器件。 此时、我认为可行的器件可以是 LM48580 或 LM48560 等器件、但是否有任何其他推荐器件? 此外、虽然这些器件可以升压至 30V 左右 、但是否可以将最大输出电压配置为 9V 左右 ?

此致、
Kyohei  
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我将回顾您的问题、并在明天之前向您提出进一步的意见。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊万 — 桑:

    感谢您的支持。

    请遵守。

    谢谢!

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    LM48580 和 LM48560 都具有用于升压的 H 类控制、这意味着升压输出电压并不总是 30V、但它会根据输入信号和器件增益所需的电压大小进行调整。
    LM48560 具有自动电平控制 (ALC)、可设置为限制输出 Vp-p、遗憾的是此特性的最低配置为 14Vp-p、高于您提到的 9V。

    DRV2665 和 DRV2700 等其他器件通过使用外部反馈电阻网络来配置升压电平。 您可以考虑将其用于设置固定的升压电压。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊万 — 桑:

    感谢您的确认。

    DRV2665 和 DRV2700 的推荐升压工作电压范围为 15V 至 105V、但是否可以将其设置为 9V 左右?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    此应用所需的最大输出信号是否为 9V? 在这两款器件的数据表中都提到、建议在高于最大所需电压的情况下使用 5V 余量、15V 对于所需的 9V 输出电压似乎是合理的。

    保持一些余量的原因是当负载连接到输出端时升压下降。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师