This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329RRYEVM:MCF8329RRYEVM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329RRYEVM, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1613655/mcf8329rryevm-mcf8329rryevm

器件型号: MCF8329RRYEVM
Thread 中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO

您好:

我们购买的 MCF8329RRYEVM 供您参考的 Texas Instruments BLDC 电机开发套件。

 

Motor Studio GUI 是连接 MCF8329RRYEVM 以调优和评估 BLDC 电机驱动器所需的软件之一。

 

软件的许可证详细信息“ Motor Studio GUI 0.1.35 版 “的要求。

请确认该软件是开源、免费还是付费下载、安装和使用。

 

此致:

Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasad、

    Motor Studio 许可条款在  MotorStudio_0.1.35_manifest.html  页面中提供、您可以从 MotorStudio 产品页面下载该页面。

    “有限许可证。

    Texas Instruments Incorporated 在其现在或以后拥有或控制制作、制作、使用、导入、提议销售和销售 (“使用“)本软件的版权和专利下授予全球范围的免版税非专属许可。 对于上述专利许可、仅在任何此类专利对于单独使用软件是必要的范围内授予此类许可。 这些专利许可不适用于包含此软件的任何组合、组合与由 TI 制造或为 TI 制造的器件(以下简称“TI 器件“)除外。 本协议不许可硬件专利。

    重新分发必须保留现有的版权声明并在分发时提供的文档和/或其他材料中复制本许可(包括上述版权声明和免责声明以及(如果适用)以下源代码许可限制)“

    谢谢、

    Dhinesh