Other Parts Discussed in Thread: DRV8461, DRV8452, DRV8434S
器件型号: DRV8434S
主题中讨论的其他器件: DRV8452、DRV8461 、
您好的团队、
TI 是否具有类似的解决方案、如 TMC2240? Thansk
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队、
供参考
尊敬的 Jimmy:
MicorPlyer Step 与我们的驾驶员自动微步进相同。 我们也有这项功能。 MCU 可发出低频阶跃输入、DRV8452、DRV8461 可自动发出 256 个微步进。 数据表中介绍了该参数、请查找“自动微步进“。
、但我无法在 DDW 封装中搜索 DRV8452 和 DRV8461。 [/报价]这在同一个数据表中。 对于 DRV8461、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8461.pdf 和 DRV8452、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8452.pdf。 数据表包含这些器件的 PWP 和 DDW 封装的引脚图。 OPN 在数据表中也提到。
此致、Murugavel
尊敬的 Jimmy:
[引用 userid=“454257" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1613165/drv8434s-does-ti-have-similar-solution-like-tmc2240/6218889 ]抱歉、我误解了。 我认为 DWW 与 QFN 封装相似。[/报价]我们没有此产品的 QFN。 9.7mm x 4.4mm 是最小值。 我们的产品存在很大差异、即与另一款器件相比、后者可提供 36V、9A 和 RΘJA Ω 47°C/W 并采用 5x5mm2 封装、而具有所有特性的 TI DRV 可提供 55V、4A 和 RΘJA Ω 24.5°C/W(热性能几乎是 DRV8452S 的 2 倍)以及 65V、3A 和 RΘJA Ω 25.2°C/W(远优于补偿 5x5 封装)。
您提到的 TMC 似乎也随附 TSSOP 9.7mm x 4.4mm。如果客户希望驱动大于 1.5A 的更高电流、那么他们应该使用这种封装来实现热性能、尤其是在其 Ta 高于正常室温 25°C 时。
在采用 4 x 4mm2 QFN 封装的情况下、DRV8434S 是最接近该驱动能力的器件。 但是、它不具有我们在 DRV8452S 或 DRV8461 中拥有的高级功能。
此致、Murugavel