This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:GaN_OCP 与 ILIMIT

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1613083/drv7308-gan_ocp-vs-ilimit

器件型号: DRV7308

您好团队:

我想听听您对以下设计挑战的想法。

  • 我的客户希望避免 GaN_OCP 在 OCP 情况下工作的情况、因为 IPM 被锁存、这在系统设计中不是很好。
  • 因此、他们只想在其系统中使用 ILIMIT。
  • 但是、在我看来、GaN_OCP 的响应时间快于 ILIMIT。 因此、当大电流 (25°C 时>7.5A;125°C 时>5A) 流动时、GaN_OCP 在 ILIMIT 工作之前工作。

  • 您可以考虑解决设计难题的思路吗? 如果我们可以通过器件设置、外部电路等解决设计难题、那将会非常有帮助。

image.png

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    可通过将 EN 切换为低电平并持续 20-40us 来复位锁存故障。 无法禁用 GaN OCP、这旨在保护器件免受可能导致器件损坏的高电流的影响。 通常、如果电流达到 5A-7.5A、这通常表明存在根本错误、例如 OUTx 短接至 VM。  由于该器件试图保护自身免受持续高电流的影响、因此我强烈建议确定导致高电流的问题的根本原因并解决问题的根源、而不仅仅是定期重试操作。  

    此致、

    Anthony Lodi