This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:-

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1613301/drv8323r--

器件型号: DRV8323R

-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有几个问题可以帮助我们解决问题:

    1.您使用的是评估板,还是您设计的定制板上的设备?

    2.您能否将电源的电流限值设置为非常低的设置,例如可能是 0.1A 来测试通电? 器件消耗的电流不应超过仅施加电源时消耗的电流。  

    3.检查以确保上电时没有从 MCU 发送到输入端的 PWM 信号?

    谢谢、

    Joseph