This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D:Maxon 电机过热、建议的外部接线可能是问题

Guru**** 2893000 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1614942/mcf8316d-maxon-motor-overheated-suggested-external-wiring-may-be-the-problem

器件型号: MCF8316D

我们使用 MCF8316D 来控制 Maxon 电机。  电源电压为 18V。  目标速度为 70kRPM。  电机额定值在此配置中由 18V 电源供电且无负载运行。  但是、连续运行 6 分钟后、电动机过热。  Maxon 对我们的设计进行了评估、无法明确确定原因、尽管他们建议我们通过将 PWM 频率从 30kHz 提高到 60 来减少电流纹波导致的发热(其控制器通常以 100kHz 及以上的频率运行)。  他们建议我们与您核实外部接线。

如上所述、我们使用 18V 电源。  电源非常稳定。  电机绕组为 0.0207mH 且呈三角形。  电路的 MCF8316D 部分来自您的参考设计。  MCF8316D 的 A、B 和 C 输出直接连接到电机。  除了将 PWM 频率加倍至 60kHz 的固件更改为之外、您是否建议进行任何硬件更改(例如进入电机的每条线路上的外部电感或任何其他形式的平滑由 PWM 开关引起的电流纹波)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    您是否尝试过为电机运行 SmartTune?

    SmartTune 根据电机绕组电气时间常数提供具有建议 PWM 频率的完整电机调优文件。

    谢谢、

    Dhinesh