This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:有关 MCF8329A-Q1 的故障操作和响应的问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1614725/mcf8329a-q1-question-about-fault-action-and-response-of-mcf8329a-q1

器件型号: MCF8329A-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户对数据表的表 6-5 中 MCF8329A-Q1 的故障操作和响应有疑问。

特别是关于 PVDD 欠压、在满足条件 (V_pvdd<V_pvdd_UV) 后、nFAULT 和已禁用的栅极驱动器和逻辑是否会立即发生? 或者、报告 nFAULT 是否需要很短的时间(抗尖峰脉冲或去抖时间)?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    是的、PVDD 故障的抗尖峰脉冲时间为 tPVDD_UV_DG、在抗尖峰脉冲时间之后 NFAULT 将为低电平。

    谢谢、

    Dhinesh