This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329HS-Q1:允许多少个 I2C 从器件地址?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329HS-Q1, MCF8329HS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1613743/mcf8329hs-q1-how-many-i2c-slave-address-are-allowed

器件型号: MCF8329HS-Q1
主题中讨论的其他器件: MCF8329HS

大家好、团队

客户希望与 4 个 MCF8329HS-Q1 共享 I2C 总线。

我认为应该配置 4 个不同的从器件地址、例如添加不同的电阻器等

但我在数据表中找不到详细信息。  

您能回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    MCF8329HS-Q1 I2C 地址只能通过 I2C 进行编程。 无法通过外部电阻值选择器件地址。

    我们可以在同一 I2C 总线上连接 4 个 MCF8329HS 器件、但在将其焊接到电路板上之前、必须使用不同的 I2C 地址进行编程。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhinesh

    客户如何在焊接之前对每个 I2C 从器件地址进行编程? 大规模生产时、客户如何处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    它们是否可以控制器件的 SPEED/WAKE 引脚? 如果是、 他们可以首先使用默认 I2C 地址= 0x01 将 DEVICE_CONFIG2->DEV_MODE 设置为睡眠模式、将所有器件配置为睡眠模式、然后通过逐个唤醒每个器件来传递不同的 I2C 地址。

    谢谢、

    Dhinesh