This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:DRV8871 的辐射测试数据

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8871, DRV8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1613520/drv8871-radiation-test-data-of-drv8871

器件型号: DRV8871
Thread 中讨论的其他部分: DRV8881

大家好、我想问 DRV8871 电机驱动器是否有任何辐射测试数据? 我正在具体查看破坏性单粒子效应 (SEE) 测试的任何可用重离子测试数据。 如果没有可用的重离子数据、质子测试数据也会很好。

另外、从功能和性能的角度来看、DRV8871 和 DRV8881 有多相似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我通过电子邮件跟进了这些数据。

    此致、

    David