This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:使用 DRV11873 时、在 FG 接近 1kHz 的情况下、电机反复启动和停止。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612883/drv11873-when-using-drv11873-with-fg-approaching-1khz-the-motor-repeatedly-starts-and-stops

部件号: DRV11873

您好先生


应用报告(DRV11873 LockDetect 功能)
确认当 FG 频率接近内部采样时钟 101.6Hz 时、
将出现导致锁定的误报。 这是一个已知但未解决的问题吗? 除了文档中所述的方法之外、是否还有其他方法?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen Alex:

    当电机转速与采样率一致时、101.6Hz 采样频率会导致出现这种情况。

    通过 FGS 增加 FG 频率的权变措施是否足够?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    我是否知道如何设置 FGS? 谢谢