This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:将总线电压 24V 切换到 42V、烧毁 MOSFET

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612390/drv8300-switching-bus-voltage-24v-to-42v-blowing-up-mosfets

器件型号: DRV8300

您好、  

代表客户发帖:

“我正在使用 DRV8300DRGER、从 24V 总线电压切换到 42V 后、一直持续对 MOSFET 进行熔断。 您是否有任何其他可能有助于我参考的设计说明? 我查看了所有内容、评估板看起来对我最有用、但如果您有其他备注、我将很感激。“

请告诉我您的意见、谢谢。  

此致、

Kavya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavya:

    客户能否提供 MOSFET 器件型号? 如果 Qgd 非常小、它们可能需要实现栅极电阻、以限制来自 DRV8300 的栅极驱动电流。 此外、MOSFET 的额定功率是多少? 它们是否会由于功率的增加而失败?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    感谢您的答复。 客户 已确定另一个相关问题的优先级:  

    “很抱歉切换问题、但我担心我可能误解了如何使用 3x PWM 模式。 我看到过一些人提到将低侧连接到 Vdd 或 GND 并仅切换高侧输入、但我设计了这个电路板、使用从高电平连接到低电平、并通过将 0 欧姆电阻连接到 GND 将模式设置为反相。 我在下面附上了一个图像、其中显示了 MCU 每个相位的输入。 这是可接受的解决方案吗?还是需要在 3x PWM 模式下单独处理低侧?“  

    请告诉我您的意见、非常感谢您的帮助。  

    此致、

    Kavya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavya:

    与其他器件类似、此器件没有您所引用的传统“3x PWM 模式“。 这只是一个反相或同相输出选项。  

    如果您将每个 INHx 连接到相应的 INLx、则这不允许您使用传统的“FBN"<xmt-block0>“ Hi-Z 状态、其中一个相位的高侧和低侧都处于“关闭“或高阻态

    我个人而言、我会使用同相选项、并根据您要换向的方向单独控制每个信号。

    谢谢、

    Joseph