This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:DRV8350S/H-EVM 固件下载

Guru**** 2813295 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1614783/drv8350h-evm-the-drv8350s-h-evm-firmware-download

器件型号: DRV8350H-EVM
主题: DRV8350 中讨论的其他器件

您好、

谢谢您、由于 TI 网站拒绝了我们的申请、请通过帮助批准 DRV8350S/H-EVM 固件的下载权限。

我的电子邮件地址:liang.zhang@arrow.com

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、张先生、

     您是代表客户下载的吗? (什么是账户?)

    我们的产品系列没有收到这些提交申请的申请、您是否可以通过支持表单寻求指导?

    我会看看是否可以在内部获得更多信息。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    是的、我是 Arrow Electronics 的 FAE、用于支持 MD 领域、我们的终端客户是 Aventon(深圳)有限公司

    他们需要将 DRV8350 用于电动自行车项目、并且需要我们提供 SPI  软件例程、  

    因此、我们建议使用 DRV8350S/H-EVM 固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、张先生、  

    感谢您的背景。 您是否能够从 TI 通用支持表获得更新?

    此致、
    Akshay