This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507:未生成 PWM

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8329, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1615367/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507-no-pwm-generated

器件型号: LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: DRV8329

你好  

我们使用 LP-MSPM0G3507 电路板和无传感器通用 FOC DRV8329 示例代码示例。

我们已使用通用 FOC GUI 连接评估板、并设法开始使用 SpeedInput 命令。

用户故障类型:无故障

电机状态: 电机闭环对齐

但是、如果我们在引脚 PB4 上检查 PWM、则不会生成 PWM。

我们还使用 CloseLoopDis =1 进行了测试 、以使电机保持在 OpenLoop 中、但仍然不会生成 PWM(使用外部 DSO 进行检查)

 注: 我们没有将栅极驱动器和功率级硬件作为 WAN 连接、以便首先检查 PWM。

 

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    您能否确认 J21 和 J22 跳线配置如下:

    我预计这个引脚不会产生影响、但这可能会影响其他引脚。

    在您的应用程序代码中、您是否调用了 DL_Timer_startCounter() 函数?

    此致、

    Owen