This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:关于 EEPROM 编程

Guru**** 2926820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1614723/mct8329a-regarding-eeprom-programing

器件型号: MCT8329A

大家好、支持团队。

我认为 ALGO_CTRL_1 寄存器是一个发出写入 EEPROM 命令的寄存器。

发出命令时、该寄存器是否也会传输到 EEPROM?

此外、我是否应该将 DEVICE_CTRL 寄存器写入为初始设置?

我不知道默认状态、因此我想知道是否建议写入。  

此致、

HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa、

    ALGO_CTRL_1 寄存器数据不会写入 EEPROM。

    上电后、初始 DEVICE_CTRL 值将为零、您可以在此寄存器中写入数字速度命令以控制电机转速。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dhinesh-san

    我还有一个问题。

    两个 ALGO_CTRL_1 寄存器都只具有“W"类型“类型。是否意味着无法进行读取?

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa、

    器件的所有 EEPROM 和 RAM 寄存器均可读。  对读取器件数据表中列出的任何这些寄存器没有限制。

    谢谢、

    Dhinesh