This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:DRV2700EVM:实现出色信号的方法

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1615612/drv2700evm-drv2700evm-approach-to-optimal-signal

器件型号: DRV2700EVM
主题: DRV2700 中讨论的其他器件

我们将 DRV2700 应用于一款非常大的新型喷墨笔、因此强大的短脉冲非常理想。   我们正在寻求最大雾滴大小。  此时噪音正常。  理想信号的确定参数是一种“感知黑暗“过程。  TI 对于如何找到出色的信号有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议使用我们的 EVM 和压电控制台 GUI 进行启动。 您可以直接连接到安装在终端系统上的压电体、以查看哪些振动适合您的应用。 GUI 可让您发出频率和电压警报。

    此致、
    Sydney Northcutt