This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D:速度曲线设置问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1615648/mcf8316d-speed-profile-setting-question

器件型号: MCF8316D

尊敬的团队:

客户反馈如果速度曲线设置为 100%、速度控制将异常、您对此有何评论?

image.png

谢谢

简森

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    请您告诉我、100%速度曲线中的异常行为意味着什么。 如果客户遇到任何具体问题、请分享一下。 另外、如果您可以共享 速度配置文件设置或完成调优文件 (.json)、我们将对其进行研究。

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    感谢您的反馈、我只是与客户核实、这似乎是一个测试问题、现在工作正常。

    还有一个问题客户想将指令速度设置为 100%(如果可能)?  

    谢谢  

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:  

    是的、这是可能的。 您能告诉我们 您正在使用什么 SPEED_MODE 设置吗?如果使用 PWM 模式、请还告诉我频率。 如果您可以发送 完整的调优文件 (.json)、我们还可以查看其他速度曲线设置。  

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    请在 Webex 中查看此 JSON 文件、谢谢!

    客户使用电压模式。

    谢谢!

    简森