This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8163S-Q1EVM:DRV8163 开发板的电源电压范围

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616202/drv8163s-q1evm-supply-voltage-range-for-drv8163-development-board

器件型号: DRV8163S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8163-Q1

尊敬的 T.I.团队:

我们希望使用 DRV8163-Q1(SPI 型号)EVM 板构建适用于 48V 直流有刷电机应用的原型。

根据数据表、栅极驱动器 DRV8163-Q1 的电压范围为 4.5V 至 65V(绝对值为 70V)。 最大值)。

令我感到困惑的是、DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM 用户指南始终指出、EVM 的设计电源电压范围是由电池或直流电压源提供的+4.5VDC 至+36VDC。 但我想针对 48V 应用对其进行测试。

如果我施加 48V 电压、这是否仍然可能或导致电路板损坏?

感谢您的支持。

BR Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这是将会修复的此器件用户指南中的已知错误。 DRV8163-Q1EVM 和 DRV8263-Q1EVM 设计为能够接受最大高达 70V 的输入  

    您可以为 DRV8163-Q1EVM 电路板提供 48V 电压、这样电路板不会损坏。

    此致、

    Joshua