This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:处理"未使用的引脚"

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616676/drv7308-handling-unused-pins

器件型号: DRV7308

您好团队:

您能告诉我我们应该如何处理“未使用的引脚“吗?

我们只能找到“制动“的信息。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    对于未使用的相位、INHx 和 INLx 输入应短接至 GND、OUTx 应保持悬空、而 SLx 应短接至 GND。 由于 INLx 短接至 GND、因此不太可能发生输入逻辑翻转、从而 使低侧导通。 因此、理论上、BSTx 可以短接至 OUTx。 但是、作为额外的预防措施、最佳实践是 在 BSTx 和 OUTx 之间放置一个小电容器、以避免在低侧短暂导通的情况下出现任何问题。

    2、如果未使用运算放大器、AMPIN +应短接至 GND、AMPIN — 可短接至 AMPOUT。

    如果不使用 ILIMIT、则应将其连接到 3.3V

    4.如果未使用 BRAKE、则可以短接至 GND

    此致、