This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:CTRL8/addr=0x0A 读取为 0x03

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616077/drv8889-q1-ctrl8-addr-0x0a-reads-as-0x03

器件型号: DRV8889-Q1

我要介绍的是 DRV8889AQPWPRQ1、手册 www.ti.com/.../drv8889-q1.pdf、  

P52 列出了 CTRL8 低 4 位的可能值为 0、1 或 2。   我的芯片读数为 3、即 11b。  

这是不是真的? 所有其他 CtrlX 值似乎都在签出时具有开机值的默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的帖子.

    对于  DRV8889AQPWPRQ1、REV_ID 为 0x03。 网络上的当前数据表中未提及该技术。 我们已经修复了缺失的信息、目前正在审批该信息、以便最终发布到网络。 读取 11b 是 DRV8889A 的正确信息。  

    此致、Murugavel