This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:使用 PWM 占空比控制时的速度不稳定

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1614867/mcf8316c-q1-speed-instability-when-using-pwm-duty-cycle-control

器件型号: MCF8316C-Q1

您好、

我们根据这个驱动器设计了风机。 当我们通过 I2C 控制速度时、该设计可以正常工作。 但是、一旦选择 PWM 占空比作为速度控制方法并应用具有固定占空比的 PWM、风机速度会显著波动。 我们还启用了 SPEED_PIN_GLITCH_FILTER 并将其设置为 1.0us、但它没有帮助。 速度输入上的示波器测量脉冲也会显示稳定的脉冲。 在这种模式下速度不稳定的根本原因可能是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajad:

    请确认  SPEED_RANGE_SEL 值。 必须根据 SPEED 引脚 PWM 频率进行选择。  

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    该频率设置为 10Hz 至 325Hz、我们使用的 PWM 频率为 100Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajad:

    您能否确认 PWM 信号的抖动? 我们看不到速度不稳定的任何其他原因。

    谢谢、

    Dhinesh