This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8363-Q1EVM:用于 BDC 控制的 DRV8363S EVM

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612807/drv8363-q1evm-drv8363s-evm-for-bdc-control

器件型号: DRV8363-Q1EVM
主题: DRV8363 中讨论的其他器件

您好的团队、

我们正在使用 DR8363S 进行 BLDC 控制,目前我们正在修改相同的硬件 以驱动 BDC(有刷直流)电机。

  1. 是否只能按顺序操作两个支腿、从而形成全桥?
  2. 如果可能、如何修改电流反馈以实现相同效果?

此致、

Jishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jishnu、

    1) 是的,这是可能的。 您可以使用 6x 或独立 PWM 模式实现精确的 MOSFET 控制。

    2) 您只能使用三条电流检测线路中的两条。 我建议只将 SP-SN 连接并将其短接至(未分配相位的)GND、以防止噪声并使未使用的 SOx 悬空。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的答复。 我们尝试使用 DRV8363 的 EVM 板实现相同的功能。 观察到电机正在旋转、但 VDS 过流标志中会指示一些故障。 寄存器状态如下所示。

      

    您能解释为什么即使电机在旋转、VDS 过流故障也很高吗? 如何解决此问题?

    实验过程中的变化:

    •  PWM:6x PWM 模式
    •  MON_CTRL3:将 VDS_VGS_BLK 提高到 2us。
    •  MON_CTRL6:将 A、B 和 C 相的 VDS 过流阈值增加至 1V。
    •  DIAG_CTRL1: 为 A 相、B 相和 C 相启用相位诊断上拉和下拉使能
    •  GD_CTRL2:将峰值源上拉驱动时序和峰值灌电流下拉驱动时序降低至 750ns

    A 相和 B 相连接到 BDC 电机端子。 以下是栅极驱动信息:

    • A 相 HS- 0%
    • A 相 Ls- 100%
    • B 相 HS- 50%
    • B 相 LS- 50%
    • C 相 LS 和 C 相 HS-接地。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jishnu、

    当手动触发诊断时、VDS 监视器将成为相位诊断的报告。  

    因此、您看到的结果似乎是合理的、具体取决于触发相位诊断时的相电压。
    另一个更容易使用的选项是使用包括 Open_det_en 和 short_det_EN 位的自动相位诊断触发器。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我已经尝试过相同的方法、但错误仍然存在。 我们在手动驱动时所做的一点是、将第三相(C 相)的 MOSFET 的栅极接地。 当我们测量 C 相的电压时、观察到该节点上出现 12V 电压? 您能解释清楚一点吗?

    此致、

    Jishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jishnu、

    SHC 显示的是 12 伏? 如果测量 C 相的 VGS、您是否会看到栅极和源极之间的差异? 如果 VGS 为 0、则栅极被关闭。

    此致、

    Akshay