This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:压电式应用适合

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700, DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616885/drv2700evm-piezo-application-fit

器件型号: DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件: DRV2700DRV2625

我正在使用 DRV2700EVM 驱动直径为 4cm 的大压电元件来驱动新型喷墨水笔。

首先、DRV2700 是否是适合此应用的解决方案?  在早期测试中、使用了 60Hz 110V 的壁式电源、这产生了非常适合我们使用的大液滴。  有效的驱动器信号可能是 60V 范围内的强正向电压、然后是较短的反向电压。  但 DRV2700 施加的信号似乎是固定的 300kHz。  也许它适用于不同的应用?  如果是、您是否知道其他符合我们目标的 TI 产品?

其次、电力不足是否可以归因于我使用计算机的 USB 端口运行 EVM 电路板?  此器件的理想电源是什么?

仅供参考、我已将器件配置为:
EN:PU
GAIN0:PU
GAIN1:PU
JST 2、3、4:已连接(虽然我在测试期间经常更改此设置)
电源 DRV:USB
电源 MSP:USB
我展示的是正确的相反伪正弦波。
我尚未在 Mac 上设置 GUI、但建议在论坛上设置 GUI、这是我的后续步骤之一。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您正在驱动压电式器件、具体来说 DRV2700 可能是我们的最佳选择。 对于画笔、我还与使用我们的 LRA/ERM 驱动器的客户(如 DRV2625)合作。  

    是的、USB 作为单电源可能会限制电源功能。  

    如果可能、我强烈建议您使用 GUI 进行测试。

    此致、
    Sydney Northcutt