This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:将 MCF8329A 交换为 EVM 上的 MCT8329A

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616872/mcf8329evm-swapping-mcf8329a-for-a-mct8329a-on-evm

器件型号: MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件: MCF8329AMCT8329A

我收到了 MCF8329A EVM 板、想知道是否可以将 IC 换成 MCT8329A? 引脚排列似乎相同、但我想确定。 此外、它们看起来使用相同的电路、但还有什么需要修改的吗? 主板部件号为 MD067D - 002。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MCF8329 和 MCT8329 器件具有引脚和布局兼容。 在 MCF8329 EVM 上使用 MCT8329 器件无需修改硬件。

    谢谢、

    Dhinesh