This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837EVM:DRV8837EVM - eZ430-F2013 问题

Guru**** 2815115 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8837EVM, MSP430G2131, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616909/drv8837evm-drv8837evm---ez430-f2013-issue

器件型号: DRV8837EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8837MSP430G2131MSP-FET

CS3104133 已在 2025 年 11 月开业、但我认为我没有得到答案。

我问过:

我有 DRV8837 评估模块 (DRV8837EVM) 并希望对其进行编程。 根据数据表、“可通过 www.ti.com/tool/ez430-f2013.”上的外部 MSP430 USB 记忆棒开发工具轻松对 MSP430 进行重新编程但是、该链接似乎未激活、并且 eZ430-F2013 不再通过 DigiKey 或其他分销商提供。

能否请您告知我如何获取此开发工具、或者推荐可用于对 DRV8837EVM 进行编程的替代器件? 请提供任何指导。 我通常还需要对 eZ430-F2013 的支持、因为我无法让它与 IAR kickstart 工作台一起工作。 IAR_workbench.docx 

感谢您的帮助。

此致、

Ricardy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardy、

    感谢您通过此论坛联系我们。  

    DRV8837EVM 使用板载 MSP430G2131 MCU。 EVM 附带预编程的 MSP430、用于支持 DRV8837 驱动器的 EVM 功能。 该产品于 2012 年发布、当时已提供用于 MSP430 编程和调试的 eZ430-F2013。 TI 不再制造、运输此产品或对其提供支持。

    [报价 userid=“677481" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616909/drv8837evm-drv8837evm---ez430-f2013-issue ]建议使用可用于对 DRV8837EVM进行编程的替代器件

    可使用 MSP-FET 对板载 MSP430G2131 进行编程或调试。 MSP-FET 用户指南 UG 中介绍了所需的连接。 您可能需要按照 MSP-FET UG 的 MSP430G2xx 接线(图 2-2)自定义导线到 EVM 。 MSP430F2xx、MSP430G2xx 和 MSP430F4xx 器件使用的针对 2 线制 JTAG 通信 (Spy-Bi-Wire) 所使用的信号连接。

    您能告诉我如何获得此开发工具

    就价值而言、我注意到很多 eZ430-F2013 在 Ebay 上被转售。  

    我还需要对 eZ430-F2013 的一般支持、因为我无法让它与 IAR kickstart 工作台一起工作。 IAR_workbench.docx 

    我们位于电机驱动器支持论坛。 此路由将根据此论坛中帖子的“器件型号“自动进行。 对于与 MSP430 相关的支持、请使用 MSP430G2131 作为器件型号进行新发布、以便将其发送给相关的主题专家。  

    如果您对此帖子没有其他技术问题、请将此帖子标记为“已解决“、然后关闭此主题。 对于未来与 DRV8837 电机驱动器相关的问题、请创建一篇采用 DRV8837 作为器件型号的新帖子。 谢谢你。

    此致、Murugavel