This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:申请 DRV8718SQRVJRQ1 的 FMEDA 文档

Guru**** 2769905 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616992/drv8718-q1-request-fmeda-document-of-drv8718sqrvjrq1

器件型号: DRV8718-Q1

尊敬的 TI 专家:

我能否获取 DRV8718SQRVJRQ1 的 FMEDA 文档来检查有关 ISO26262 标准的时基故障数据?

我无法在 TI.com 产品页面上找到该文档。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 DRV8718-Q1 不是 TI 功能安全类别中符合 FS 标准的器件。 因此、FMEDA 在此器件中不可用。 该器件不是 ISO26262 标准。

    此致

    Shinya