This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:GUI 的 AIPORPI 值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1, DRV8245S-Q1LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1617647/drv8245s-q1levm-aiporpi-value-at-gui

器件型号: DRV8245S-Q1LEVM
《Thread 中讨论的其他器件: DRV8245-Q1、

您好的团队、  

DRV8245-Q1 GUI 中为 DRV8245S-Q1LEVM 使用的 AIPROPI 值是多少? HTSSOP 封装  

安装在电路板上、但 AIPROPI 似乎更接近 VQFN 版本。

我在 EVM 用户指南中找到了 AIPROP=6600。 这是否就是该 GUI 中使用的值?

是否可以更改?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinji:

    在 DRV8245-Q1 的 GUI 中、所有 DRV8x45-Q1EVM 的 AIPORPI 均设置为 6600。 此 AIPROPI 值只能在 GUI 代码本身中使用进行更改、如果客户知道如何更改此值、则 AIPORPI 值位于 APP -> CUSTOM -> ti-tile-settings.html ->第 2565 行:

    如果客户没有编辑此类内容的经验、那么这不是更改此 AIPROPI 值的简单方法。

    我们将更新 GUI/FW、以便在下一次更新中包含其他 AIPROPI 值、但这将不会持续几个月。

    此致、

    Joshua