This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:波形库效应

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1617599/drv2605l-waveform-library-effects

部件号: DRV2605L
主题 DRV2605 中讨论的其他部分

我将 DRV2605 用于可穿戴设备。 现在、使用预装库中的 2 种不同波形效果时、我们看到了有效性的显著差异。 一个波形适用于我们的应用、而库中的下一个波形根本不适用(例如-#86 与#87)。 名称与示波器相似 (1 对 2)、示波器图看起来非常相似、但很难确定示波器上的确切差异。 是否有更多有关每个波形的文档? 我很高兴把这个离线.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JDrulia:

    我们将审核您的问题、并尽快回复您。
    请预计 2016 年 2 月的假期会有一些延迟。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们没有有关每个波形之间的差异的文档。 我们建议客户使用将 LRA/ERM 模型安装在其终端设备上来测试这些波形、以感觉哪种触觉响应最适合其系统。 这些波形是由第三方 Immersion 产生的。

    此致、
    Sydney Northcutt