This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:额定温度

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1617357/drv8245s-q1levm-temperature-rating

器件型号: DRV8245S-Q1LEVM
《Thread 中讨论的其他器件: DRV8245-Q1》

您好的团队、

我想在温度范围内使用 EVM 评估 DRV8245S-Q1。

此 EVM 是否设计为在建议的工作范围内运行?

是否存在在其工作温度范围内工作的问题?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinji-san:

    DRV8245-Q1 EVM 设计为可在器件的建议工作范围内运行。 在工作温度范围内使用 EVM 应该不会有问题。

    此致、

    Joshua