This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8363-Q1:关于每个 GND 引脚的连接目标

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616990/drv8363-q1-regarding-the-connection-destination-of-each-gnd-pin

器件型号: DRV8363-Q1

我们的电路板采用独立的电源 GND 和信号 GND 进行设计。

我把它们分成了以下几个部分、这是可以的吗?

10 引脚 AGND→SGND

27 引脚 GND→PGND

EPAD→PGND

以下是旁路电容器连接到的 GND。

35 引脚 VDRAIN→PGND

28 引脚 DVDD→SGND

23 引脚 VREF→SGND

30 引脚 GVDD→PGND

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yamadai-san、

    这没关系。 请确保布局中不同接地之间存在一些连接。 我们希望确保接地电位之间没有差异。  

    此致、

    Akshay