This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110 具有 1.5A 峰值电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1617318/drv110-drv110-with-1-5a-peak

部件号: DRV110

您好:

我需要驱动需要 1.5A 电流的螺线管、然后再驱动 0.6A 电流以保持该电流。

并降至 12V 以保持。

是否可以使用 DRV110?

如何选择电阻 Rpeak 和 Rhold 来获得 1.5A 和 0.6A 电流