This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:电机以低最大速度运行

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329HS, MCF8316A, MCF8316D, MOTORSTUDIO, MCF8329HS-Q1, MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1609492/mcf8316a-motor-running-at-low-max-speed

器件型号: MCF8316A
主题中讨论的其他器件: MCF8316D、MCF8329HS、 MOTORSTUDIOMCF8329HS-Q1、MCT8316A

我使用的是带 MCF8316A 的无刷 33 Click PCB。 电动机是 Turnigy Aerodrive SK3 2822-1275Kv 加载 4 “, 6 叶片空气推进器。

使用用于 A2212/13T 1000KV BLDC 电机的无刷 33 Click PCB 设置、我只能在 11V 电源下将电机旋转至大约 4800 rpm。 来自搭接 PSU 30V/10A 的电源电流约为 0.5A。 声明 MPET 并更改电机常数 (R、L、bemf、电流和速度环路 Kp 和 Ki) 后、电机最大速度没有任何变化。 MAX_SPEED 参数设置为 1500Hz(9000 十进制值)。  Turnigy 电机为 12N14 型、Delta 已连接。 请帮助为此电机设置适当的 EEPROM 和 RAM 寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay

    我想谈几点:

    1.您是使用 EVM 还是定制 PCB 进行测试?

    2.对于任何新设计、我们建议使用 MCF8316C 或 MCF8316D。 此勘误链接中捕获了 MCF8316A、因此存在一些限制。

    (+)【常见问题解答】量产器件信息 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

    3.对于高达 40W 的设计、我们建议使用 MCF8316C 或 MCF8316D、并且功率超过 40W、提供单分流器解决方案 MCF8329HS。

    4. 我们支持 MOTORSTUDIO GUI 中的 SmartTune 功能。 使用此功能、您可以适当地从启动、开环、闭环和故障设置开始自动调优整个部分。 请观看 SmartTune 演示 、快速了解 SmartTune 简介:自动调整电机参数|视频|德州仪器 TI.com

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    1.我使用无刷 33 Click board 进行测试。

    https://www.mikroe.com/brushless-33-click?srsltid=AfmBOoqMJe0Oq6kgD67-Jqka9FIhNhAo1Nl2LmC5ldh1mHNZrNht4JJ-

    因为您的 EVM 无用。

    2.我知道 MCF8316A 勘误表、但为什么它没有靠近数据表? Mouser Electronics 和 DigiKey 中提供了数千个 MCF8316A。 也许有人甚至现在也在购买它们。 TI 必须更新 MCF8316A 文档、直到它可以销售。

    3.可能你的意思是 40W,而不是  40W.

    4.  MOTORSTUDIO GUI 中的 SmartTune 功能仅适用于您的 EVM。

    请提供 本文档中缺少的有关 MCF8316A 设置的详细分步信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay:

    我们将在下一个版本中更新数据表。

    我们在此链接中提供了 MCF8316A 的调优指南以及几个有用的技术手册。

     MCF8316A 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    请先验证调优指南、然后参阅图像中勾选的其他技术说明。

    如果电机转速高于 1500Hz、我建议评估 MCF8329HS-Q1。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    数据表的最新版本自 2023 年 6 月起、但现在的版本号为 2026 年 1 月!!!

    您不是修改数据表、而是添加多个应用手册、但其中没有一个详细介绍了寄存器设置。 甚至勘误表线程也不包括此主题中讨论的 RAM 寄存器错误定义:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342841/mcf8316a-can-not-get-the-kp-ki-for-current_loop-and-speed_loop-after-mpet/5118330?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SPEED_LOOP_KP#

    此电机具有 7 个磁极对、MCF8316A 的最大电气速度为 1500Hz、这意味着 214Hz (12857 r.p.) 为最大电机机械速度、远高于 4800 r.p.、因此、我的设置出错。

    MPET 工具、RAN 10 次可得出:

    相电阻= 10100111 = 0.94 Ω。

    相电感= 00001000 = 1uH。

    电机仿真 const = 00010100 = 3mV/Hz

    MPET PWM 频率= 1010

    CURRENT_LOOP_KP = 1101100101

    CURRENT_LOOP_KI = 0101001111

    SPEED_LOOP_KP = 0110001101

    SPEED_LOOP_KI = 1010001101

    电机将在小型飞行缓慢的无人机中旋转空气螺旋桨、因此我不需要反向驱动或制动。

    电机转速由模拟电压控制。

    您能否发布此应用中 EEPROM 寄存器的建议值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay:

    MCF8316A 是第一代器件、8316C/16D 提供额外的特性和带宽、可满足更广泛的用例需求。

    对于驱动电机的动态调优、MCF8316A 具有 I2C 带宽限制、这使其在调优周期中有点困难。

    关于电机参数、电机电感为 1uH、小于 6uH 的最低范围。

    LR 时间常数非常低、为 1uS。 电流纹波会非常高、因此电流控制将很困难、因为支持的 PWM 最大值为 60kHz。

    我们应该尝试两种方法:

    方法 1:

    对于 MCF8316A:

    我们能否以 1kHz 的频率使用仪表来测量电机 R、并使用 LCR 表来测量电机 L? 我将为 MPET 创建一个参考 JSON 并提供该信息、但由于我们支持的最大 PWM 频率具有低 LR 常数和兼容性、我仍然没有很有信心、但我们会试一试。

    方法 2:

    电机绕组似乎集中在一起、对于无人机电机而言、BEMF 可能不是正弦。 对于此类应用、基于梯形的解决方案更合适。 为该电机验证 MCT8316A。

    您可以在 MCT8316A 的工具页面中找到其 EVM 和 GUI

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    电感值错误(我的错!) 0b00001000 = 0x08 = 13uH。

    明天、我将使用 GW INSTEK LCR-819 来测量电感和电阻、并将发布结果。

    此电机是 12N14P 型、dLRK 绕线、因此 BEMF 电压为正弦电压。

    为什么大多数业余级 BLDC 转速器实际上是永磁同步电机 (PMSM)

    如何仅使用其 kV 电压和电流消耗来估算 BLDC (PMSM) 电机的扭矩

    电动机的 kV 常数为 1275rpm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay:

    您能否运行 MPET 来查找电感?

    什么是极对组合?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPET 工具的结果已发布在上面:

    相电阻= 0b10100111 = 0.94 Ω。

    相电感= 0b00001000 = 13uH。

    电机仿真 const = 0b00010100 = 3mV/Hz

    MPET PWM 频率= 0b1010

    CURRENT_LOOP_KP = 0b1101100101

    CURRENT_LOOP_KI = 0b0101001111

    SPEED_LOOP_KP = 0b01100001101

    SPEED_LOOP_KI = 0b1010001101

    12N14P 表示 12 个槽(线圈)、14 个磁体(7 个极对)。 dLRK 绕组、三角形连接三个相位。

    如果电机相位采用星形(Y、Y 型) 连接、会有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay:

    在三角形连接电机中、我们所指的相电阻等于 Y 形配置中的相位至中心抽头电阻。

    很棒! MPET 似乎运行成功。 您是否需要涵盖启动、开环和转换到闭环操作的完整 JSON 配置文件?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    GW Instek LCR-819 测量会导致 1V/1KHz 模式:

    0.03357mH / 0.277 Ω

    0.03894mH/0.278 Ω

    0.03410mH/0.275 Ω

    三角形连接绕组的导线之间测得的电流。

    请发送此电机的寄存器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay:

    谢谢您、我今天会发送配置和说明。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay:

    我很抱歉迟来的答复。 我从星期四起就不在办公室了。

    请允许我在星期一之前验证我们之前的讨论并准备参考文件

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    请记住、电机仅在旋转空气螺旋桨(低速时具有微小的惯性矩)、因此不需要倒车和制动。 电机转速仅由 SPEED 引脚上的模拟电压增加和降低。 我不关心电机启动方法以及从启动到开环、切换到闭环的时间。 我希望根据所用螺旋桨的尺寸/类型(直径/间距)控制电机转速、直至达到最大电流或达到最大电气速度、因为我必须为三种不同的电机选择合适的螺旋桨(在 MCF8316A 规格范围内)。

    不要担心延迟 — 这是我的爱好项目没有最后期限。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay:

    请发布 JSON 文件并确认您正在使用的 GUI 接口(MOTORSTUDIO?)。

    我将使用所需的更改修改 JSON 并重新共享。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 MOTORSTUDIO。 我正在尝试了解寄存器参数和电机的相关值。 只需将寄存器值发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x80 = ISD_CONFIG    = 0x74610C0E
    0x82 = REV_DRIVE_CONFIG = 0x28300000
    0x84 = MOTOR_STARTUP1  = 0x0F080DD0
    0x86 = MOTOR_STARTUP2  = 0x23066000
    0x88 = CLOSED_LOOP1   = 0x1C9981B4
    0x8A = CLOSED_LOOP2   = 0x4ADD320F
    0x8C = CLOSED_LOOP3   = 0x1800000A
    0x8E = CLOSED_LOOP4   = 0x218720D0

    0x90 = FAULT_CONFIG1  = 0x1FE80206
    0x92 = FAULT_CONFIG2  = 0x74000000

    0x94 = SPEED_PROFILES1 = 0x00000000
    0x96 = SPEED_PROFILES2 = 0x00000000
    0x98 = SPEED_PROFILES3 = 0x00000000
    0x9A = SPEED_PROFILES4 = 0x00000000
    0x9C = SPEED_PROFILES5 = 0x00000000
    0x9E = SPEED_PROFILES6 = 0x00000000

    0xA0 = INT_ALGO_1    = 0x00B2407D
    0xA2 = INT_ALGO_2    = 0x000001A7
    0xA4 = PIN_CONFIG =    0x00000001
    0xA6 = DEVICE_CONFIG1  = 0x00100000
    0xA8 = DEVICE_CONFIG2  = 0x0000B000
    0xAA = PERI_CONFIG1   = 0x40000000
    0xAC = GD_CONFIG1    = 0x00000100
    0xAE = GD_CONFIG2    = 0x00200000

    这些设置适用于 A2214/13T 1000Kv 电机。 要为电机更改哪些寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay:

    我更改了一些寄存器。 请参阅随附的 CSV 文件以获取寄存器。

    id	value	addr
    ISD_CONFIG	0x74610C0E	0x00000080
    REV_DRIVE_CONFIG	0x28300000	0x00000082
    MOTOR_STARTUP1	0x0B060DD0	0x00000084
    MOTOR_STARTUP2	0x2282A00D	0x00000086
    CLOSED_LOOP1	0x104181B4	0x00000088
    CLOSED_LOOP2	0x0ADD3F0F	0x0000008A
    CLOSED_LOOP3	0x00000002	0x0000008C
    CLOSED_LOOP4	0x218720D0	0x0000008E
    SPEED_PROFILES1	0x00000000	0x00000094
    SPEED_PROFILES2	0x00000000	0x00000096
    SPEED_PROFILES3	0x00000000	0x00000098
    SPEED_PROFILES4	0x00000000	0x0000009A
    SPEED_PROFILES5	0x00000000	0x0000009C
    SPEED_PROFILES6	0x00000000	0x0000009E
    FAULT_CONFIG1	0x1FE80206	0x00000090
    FAULT_CONFIG2	0x75400000	0x00000092
    INT_ALGO_1	0x03F2403D	0x000000A0
    INT_ALGO_2	0x000001A7	0x000000A2
    PIN_CONFIG	0x00000001	0x000000A4
    DEVICE_CONFIG1	0x00000000	0x000000A6
    DEVICE_CONFIG2	0x0000F000	0x000000A8
    PERI_CONFIG1	0x40000000	0x000000AA
    GD_CONFIG1	0x0C000100	0x000000AC
    GD_CONFIG2	0x00A00000	0x000000AE
    GATE_DRIVER_FAULT_STATUS	0x00000000	0x000000E0
    CONTROLLER_FAULT_STATUS	0x00000000	0x000000E2
    ALGO_STATUS	0x00000000	0x000000E4
    MTR_PARAMS	0x00000000	0x000000E6
    ALGO_STATUS_MPET	0x00000000	0x000000E8
    ALGO_CTRL1	0x00000000	0x000000EA
    ALGO_DEBUG1	0x00000000	0x000000EC
    ALGO_DEBUG2	0x00200000	0x000000EE
    

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试后:

    0xE0 = 0x00000000 = 0b0000000000000000000000000000
    0xE2 = 0x80080000 = 0b10000000000001000000000000
    0xE4 = 0x0AD77980 = 0b00001011010111011110011001100000000
    0xE6 = 0x00000400 = 0b000000000000000001000000000
    0xE8 = 0x4A000000 = 0b01001001001000000000000000000
    0xEA = 0x00000000 = 0b0000000000000000000000000000
    0xEC = 0x00000000 = 0b0000000000000000000000000000
    0xEE = 0x00000000 = 0b0000000000000000000000000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay:

    Venkatadri 休假了几天。

    电机旋转是否仍存在任何问题?

    谢谢、

    Dhinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    我在上一篇文章中很容易在寄存器值中看到、该驱动器会导致过流误差。 电机尝试旋转并停止。 寄存器设置错误。

    您是否在 TI 有经验丰富的电机控制电子工程师来解决我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay:

    我更改了 Venkat 调优文件中的一些参数、以避免由于高开关瞬态而导致过流故障。

    LOCK_ILIMIT_DEG = 0.5ms

    HW_LOCK_ILIMIT_DEG = 4us

    此外、在共享调优中 BEMF 为 0。 我将参数更新为 3mV/Hz。

    ABNORMAL_BEMF_THR 增加到 70%。

    e2e.ti.com/.../MCF816A_5F00_register.csv

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    您的设置会旋转电机、但我的问题仍然存在。

    我通过速度引脚上的模拟电压和 FG 输出频率除以 7(12N14P 电机有 14 个磁铁或 7 个极对)更改了速度控制的明显设置。 1500Hz / 7 = 214Hz 机械速度

    电机启动、加速至约 50Hz(约 25% 0f 214Hz)、进入闭环、然后根据 SPEED 引脚上的模拟电压降低速度。 增加此电压将导致电机转速增加。 当 SPEED 引脚上的电压约为 1、2V 时、电机转速约为 88Hz(0、60A 电源电流)、此时速度停止增加、而与将电压增加至 3、3V 无关。

    SPEED_LIMIT 设置为 1500Hz(值为 9000 十进制)。 电机的最大电流为 8A、电流为 1275 r.p.m/V

    这是什么原因?

    1.驱动器寄存器设置?

    2.驱动器不能驱动此电机?

    3.低电源电压 111V(3S 锂离子)?

    4.其他?

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay:

    FAULT_CONFIG1->ILIMIT 参数设置为 1A、这将无论速度命令如何、将电机电流限制为 1A。 将此参数增加到 5A、然后再次进行测试。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我可以使用以下设置将电机旋转至最大速度:

    0x80 = 0x20210000

    0x82 = 0x00000000

    0x84 = 0x0B060000

    0x86 = 0x3382A00F

    0x88 = 0x3F0517B4

    0x8A = 0x0ADD3F0F

    0x8C = 0x0A000002

    0x8E = 0x218720D0

    0x90 = 0x7FFC0040

    0x92 = 0x00040000

    0xA0 = 0x380060F8

    0xA2 = 0x00000106

    0xA4 = 0x00000008

    0xA6 = 0x00100000

    0xA8 = 0x00003000

    0xAA = 0x40100000

    0xAC = 0x0C010200

    0xAE = 0x00000001

    即使与具有不同参数的其他电机一起工作、它们也能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay:

    感谢您共享工作中的调优文件。 如果您没有任何其他问题、请关闭此主题。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有很多问题,但没有人在这里回答我。 您确定可以提供任何支持 Dhinesh 吗?