This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:MCF8329A 智能调优零分频错误和电机电流限值配置

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616174/mcf8329a-mcf8329a-smart-tune-zero-division-error-and-motor-current-limit-configuration

器件型号: MCF8329A

您好、
最近、我们为我们的升级项目提供了 MCF8329A1LQRRYRQ1 开发板、详情如下。
应用:风扇驱动器
额定电压:14V(最小 8V、最大 16V)
额定电流:8A(最大 11A)
额定转速:6050±450 转/分
转子磁极: 8.
电阻:120 mOhm
电感:20 毫亨
我已将开发板与 Motor Studio GUI 相连、GUI 会检测到电路板、并根据建议完成硬件设置。 当我尝试使用智能调优选项运行电机时、它会显示错误为 zeroDivision 错误、并根据研究发现对于智能调优选项、电机参数为低电平、因此尝试使用电位器使用手动配置运行电机并且电机正在旋转、但我不确定设置的电机最大电流是多少以及在哪里找到配置。 我附上了 json 文件 FYR。 在最终输出中、我要基于 PWM 输入来运行电机。 目前、当我尝试使用电位器运行电机时、我想配置为以额定速度和额定电流运行电机、运行电流高于 11.5A、显示 CURRENT_LOOP_Saturation 故障。 我想了解配置、以便进一步调优。
 
IMG20260211084727.jpg Error.PNG
{
"signature":"oneui-register-data",
"data":[
[
{
"idx":0,
"id":"ISD_CONFIG",
"value":"0x7422D4A1",
"addr":"0x00000080"
},
{
"idx":1,
"id":"REV_DRIVE_CONFIG",
"value":"0x48300000",
"addr":"0x00000082"
},
{
"idx":2,
"id":"MOTOR_STARTUP1",
"value":"0x08649410",
"addr":"0x00000084"
},
{
"idx":3,
"id":"MOTOR_STARTUP2",
"value":"0x2C81C806",
"addr":"0x00000086"
},
{
"idx":4,
"id":"CLOSED_LOOP1",
"value":"0x1C5B84B8",
"addr":"0x00000088"
},
{
"idx":5,
"id":"CLOSED_LOOP2",
"value":"0x00003B0F",
"addr":"0x0000008A"
},
{
"idx":6,
"id":"CLOSED_LOOP3",
"value":"0x1BEC982B",
"addr":"0x0000008C"
},
{
"idx":7,
"id":"CLOSED_LOOP4",
"value":"0x7ACA1770",
"addr":"0x0000008E"
},
{
"idx":8,
"id":"REF_PROFILES1",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x00000094"
},
{
"idx":9,
"id":"REF_PROFILES2",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x00000096"
},
{
"idx":10,
"id":"REF_PROFILES3",
"value":"0x80000004",
"addr":"0x00000098"
},
{
"idx":11,
"id":"REF_PROFILES4",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x0000009A"
},
{
"idx":12,
"id":"REF_PROFILES5",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x0000009C"
},
{
"idx":13,
"id":"REF_PROFILES6",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x0000009E"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"FAULT_CONFIG1",
"value":"0xBDD02587",
"addr":"0x00000090"
},
{
"idx":1,
"id":"FAULT_CONFIG2",
"value":"0x71C04888",
"addr":"0x00000092"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"INT_ALGO_1",
"value":"0x09466A3D",
"addr":"0x000000A0"
},
{
"idx":1,
"id":"INT_ALGO_2",
"value":"0x42140261",
"addr":"0x000000A2"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"PIN_CONFIG",
"value":"0xD80C8248",
"addr":"0x000000A4"
},
{
"idx":1,
"id":"DEVICE_CONFIG1",
"value":"0x80100000",
"addr":"0x000000A6"
},
{
"idx":2,
"id":"DEVICE_CONFIG2",
"value":"0x03E8D00C",
"addr":"0x000000A8"
},
{
"idx":3,
"id":"PERI_CONFIG1",
"value":"0x0698C5C0",
"addr":"0x000000AA"
},
{
"idx":4,
"id":"GD_CONFIG1",
"value":"0x00008078",
"addr":"0x000000AC"
},
{
"idx":5,
"id":"GD_CONFIG2",
"value":"0x80000668",
"addr":"0x000000AE"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"GATE_DRIVER_FAULT_STATUS",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000E0"
},
{
"idx":1,
"id":"CONTROLLER_FAULT_STATUS",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000E2"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"ALGO_STATUS",
"value":"0x2BFD0004",
"addr":"0x000000E4"
},
{
"idx":1,
"id":"MTR_PARAMS",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000E6"
},
{
"idx":2,
"id":"ALGO_STATUS_MPET",
"value":"0x0A000000",
"addr":"0x000000E8"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"ALGO_CTRL1",
"value":"0xAA500000",
"addr":"0x000000EA"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"ALGO_DEBUG1",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000EC"
},
{
"idx":1,
"id":"ALGO_DEBUG2",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000EE"
},
{
"idx":2,
"id":"CURRENT_PI",
"value":"0x03050364",
"addr":"0x000000F0"
},
{
"idx":3,
"id":"SPEED_PI",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000F2"
},
{
"idx":4,
"id":"DAC_1",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000F4"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"ALGORITHM_STATE",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x00000196"
},
{
"idx":1,
"id":"FG_SPEED_FDBK",
"value":"0x00232A32",
"addr":"0x0000019C"
},
{
"idx":2,
"id":"BUS_CURRENT",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x0000040E"
},
{
"idx":3,
"id":"PHASE_CURRENT_A",
"value":"0xFD880000",
"addr":"0x0000043C"
},
{
"idx":4,
"id":"PHASE_CURRENT_B",
"value":"0x00180000",
"addr":"0x0000043E"
},
{
"idx":5,
"id":"PHASE_CURRENT_C",
"value":"0x02600000",
"addr":"0x00000440"
},
{
"idx":6,
"id":"CSA_GAIN_FEEDBACK",
"value":"0x00000003",
"addr":"0x00000450"
},
{
"idx":7,
"id":"VOLTAGE_GAIN_FEEDBACK",
"value":"0x00000001",
"addr":"0x00000458"
},
{
"idx":8,
"id":"VM_VOLTAGE",
"value":"0x01DF0000",
"addr":"0x0000045C"
},
{
"idx":9,
"id":"PHASE_VOLTAGE_VA",
"value":"0x02149B09",
"addr":"0x00000460"
},
{
"idx":10,
"id":"PHASE_VOLTAGE_VB",
"value":"0x0213BD55",
"addr":"0x00000462"
},
{
"idx":11,
"id":"PHASE_VOLTAGE_VC",
"value":"0x02149B09",
"addr":"0x00000464"
},
{
"idx":12,
"id":"SIN_COMMUTATION_ANGLE",
"value":"0xFA69B8A0",
"addr":"0x000004AA"
},
{
"idx":13,
"id":"COS_COMMUTATION_ANGLE",
"value":"0x05B60F78",
"addr":"0x000004AC"
},
{
"idx":14,
"id":"IALPHA",
"value":"0x0E200000",
"addr":"0x000004CC"
},
{
"idx":15,
"id":"IBETA",
"value":"0x0B4B5EBE",
"addr":"0x000004CE"
},
{
"idx":16,
"id":"VALPHA",
"value":"0xFFF635F6",
"addr":"0x000004D0"
},
{
"idx":17,
"id":"VBETA",
"value":"0x009DC015",
"addr":"0x000004D2"
},
{
"idx":18,
"id":"ID",
"value":"0x005CFFA7",
"addr":"0x000004DC"
},
{
"idx":19,
"id":"IQ",
"value":"0x120F03C7",
"addr":"0x000004DE"
},
{
"idx":20,
"id":"VD",
"value":"0xFF8A88D1",
"addr":"0x000004E0"
},
{
"idx":21,
"id":"VQ",
"value":"0x006A0F05",
"addr":"0x000004E2"
},
{
"idx":22,
"id":"IQ_REF_ROTOR_ALIGN",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x0000051A"
},
{
"idx":23,
"id":"SPEED_REF_OPEN_LOOP",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x00000532"
},
{
"idx":24,
"id":"IQ_REF_OPEN_LOOP",
"value":"0x1332EAC0",
"addr":"0x00000542"
},
{
"idx":25,
"id":"SPEED_REF_CLOSED_LOOP",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000005D0"
},
{
"idx":26,
"id":"ID_REF_CLOSED_LOOP",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x0000060A"
},
{
"idx":27,
"id":"IQ_REF_CLOSED_LOOP",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x0000060C"
},
{
"idx":28,
"id":"ISD_STATE",
"value":"0x00000005",
"addr":"0x000006B0"
},
{
"idx":29,
"id":"ISD_SPEED",
"value":"0x000000A1",
"addr":"0x000006BA"
},
{
"idx":30,
"id":"IPD_STATE",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000006E4"
},
{
"idx":31,
"id":"IPD_ANGLE",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x0000071A"
},
{
"idx":32,
"id":"ED",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x0000075C"
},
{
"idx":33,
"id":"EQ",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x0000075E"
},
{
"idx":34,
"id":"SPEED_FDBK",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x0000076E"
},
{
"idx":35,
"id":"THETA_EST",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x00000774"
}
]
]
}

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能尝试为电机运行 SmartTune 吗?

    成功完成 SmartTune 后、您将获得功能正常的电机调优文件。

    将 PIN_CONFIG->SPEED_MODE 配置为“由占空比控制“、以使用 PWM 占空比命令启用电机转速控制。

    如果电机相电流达到 FAULT_CONFIG1->ILIMIT 中配置的电流限值、则会触发饱和故障

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    如前所述、 使用智能调优选项时、它会将误差显示为零分频误差。 若要使 PIN_CONFIG 由占空比控制、请尝试使用它。 您能帮助您 了解最大速度和当前配置、以便我进一步调优吗?

    此致、

    Ilavarasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您当前使用的是哪个版本的 Motor Studio?

    您是否查看过 MCF8329 调优指南、该指南提供了有关最大速度设置和各种电流阈值配置的详细信息?

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    零分压误差问题通过邮件得到解决(问题与分流电阻值有关,该值错误地输入为 0.005mOhm 而不是 5m Ω)。 目前可以关闭此主题。

    此致、
    参数