This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:如何在没有 GUI 的情况下从 EVM 单独运行 BLDC 电机

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329RRYEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1617462/mcf8329a-how-to-run-bldc-motor-individually-from-evm-without-gui

器件型号: MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MCF8329RRYEVM

您好:

 

我从 GUI 调整了 BLDC 电机、并将调整的参数保存为.json 格式。

我想使用 EVM 板 MCF8329RRYEVM 使用 GUI 和/或单独(无 GUI)运行电机。

请提出步骤建议。

我刚刚开始使用 TI 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    通过执行 EEPROM 写入命令、将调优后的参数写入器件的 EEPROM 存储器。 执行 EEPROM 写入操作时、请确保器件处于空闲状态。

    在控制窗口中、启用“Speed control via I2C“、并使用 I2C speed command percentage 滑块应用速度命令。

    您可以通过将 PIN_CONFIG->Speed Mode 设置为模拟模式、将 EVM 配置为在独立模式下运行电机。 这将使用 EVM 上提供的电位器启用电机转速控制。

    谢谢、

    Dhinesh