This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:DRV8313 是否可用于三相 PM 步进电机的位置控制?

Guru**** 2925320 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616462/drv8313-can-drv8313-use-for-the-position-control-of-three-phase-pm-stepper-motor

器件型号: DRV8313

大家好、我正在研发一款适用于航天应用的微步进三相 PM 步进电机。  请注意、您的 DRV8313 BLDC 电机驱动器可用于三相 PM 步进电机应用。  我的问题是:

  1.  它的 PWM 如何等于微步进?
  2.  我们可以将其用于微步进的三相 PM 步进电机的位置控制吗?
  3.  是否有任何文档需要解释 (1) 和 (2) 示例?

谢谢、

Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    这些器件不支持航天应用。

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     感谢您发送电子邮件。  我明白、但我有其他非太空应用。  请帮助我回答我的三个问题。  谢谢。

     Yong